This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430功耗?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985861/tps560430-tps560430-power-dissipation

器件型号:TPS560430

尊敬的先生/女士

客户告知不同环境温度下的 PD 不同。 但这与我知道的不同。 我想问您这是什么样子? 还有一些客户希望了解以下参数。

VIN=12V/ Vout=4V/0.25A

TPS560430XDBVR
封装/外壳:SOT-23-6
功率耗散(mW)(Ta=25℃)=?
功率耗散(mW)(Ta=85℃)=?
热阻(°C/W)

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    功率耗散肯定会受到环境温度的影响、并且会随功率条件的变化而变化。

    Webench 在效率计算中考虑了 FET 的温度系数、通过在设计中更改环境温度可以看出这一点。

    Webench 会计算4 lyr PCB 的典型 rtheta 的 IC 热温度。 我预计它将低于40摄氏度/瓦...远低于数据表 JEDEC 表中的表征热参数。