This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:使用万用表进行 UCD90320调试

Guru**** 2537480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137375/ucd90320-ucd90320-debug-with-multimeter

器件型号:UCD90320

你(们)好

有一个故障 UCD90320 IC。 我们将其从 PCB 上卸下、并使用万用表的"二极管"模式测量一些引脚、请参阅下文

从 GND 引脚到 RESET_N 和 V33D 的正向电压是否正常?

电源  "欧姆"模式下的阻抗超出限制、因此使用"二极管"模式。

黑色探针(引脚)

红色探头(引脚)

正向电压(VF)

RESET_N (G10)

GND (G9)

0.8.

RESET_N (G10)

GND (F9)

1.8

RESET_N (G10)

GND (H9)

0.8.

黑色探针(引脚)

红色探头(引脚)

正向电压(VF)

P3V3 (F10)

GND (F9)

1.8

P3V3 (F10)

GND (G9)

0.72

P3V3 (F10)

RESET_N (G10)

OL

P3V3 (F10)

传感1 (H10)

OL

P3V3 (F10)

SENSE 0 (G11)

OL

谢谢

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否执行了 A-B-A 交换测试以确认 UCD90320上的问题? 如果是、提交 FA 是发现问题所在的最佳方法。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我申请了 CPR (产品退货:CPR221071120)

    质量跟踪号:QEM-CCR-210-00001

    根据 TI 的响应、此问题指向 EIPD (电子诱导的物理损坏)。 但是、我的问题是 TI 能否提供有关负输入电压的最大解决方案额定值的更多信息? 例如。 负电压容差、损坏前的时间。

    TI 建议降低负电压是什么?

    我们发现某些 PSU 在上电期间负电压大于-0.3V 时出现异常波形。

    谢谢

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答我关于其他未决问题的问题。

    我现在将关闭这个。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题

    如何将.csv 转换为.xml 文件?

    谢谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有两种 csv 文件:

    1.数据闪存 csv 文件

    2. PMBus 命令脚本 csv 文件。

    前者只能在带电设备上转换。

    后者可在离线模式下转换。

    您可以参考以下视频:

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-how-import-and-export-data-flash-script-files?context=1136655-1139495-1136587 

    Regads

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果.csv 文件是由 UCD90320的数据闪存脚本生成的、则该文件 在我手中。 是否可以在离线模式下转换它?

    1.数据闪存 csv 文件-->前一个文件(只能在实时设备上转换)。

    2. PMBus 命令脚本 csv 文件。 -->可以在脱机模式下转换。  

    如何从实时设备读取.csv 文件、然后将其转换为 xml 文件?

    谢谢

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    无法脱机转换数据闪存 csv

    在实时模式下、无需转换。

    您只需从导出菜单中选择不同的文件格式。  

    此致

    Yihe