This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有0-100V 可变输出的 DC/DC

Guru**** 2536340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985639/dc-dc-with-0-100v-variable-output

主题中讨论的其他器件:LM51551UCC28C43

您好!

对于部分项目、我需要生成0 (或接近0)至100V、1A (或更低)的可变电压

我有24V 直流电源作为输入

您是否认为可以使用单级直流/直流转换器实现它?

您建议使用哪种 IC 以及采用哪种配置?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的转换器是否需要隔离?

    您的输出电压有多低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不需要隔离。

    输出电压应介于1V 至100V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不需要隔离、则可以使用降压/升压。 您需要创建一个提及 LM51551的新线程。 然后、专家将为您提供帮助。

    我支持隔离式应用。 那么、我要关闭这个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将学习 LM51551。。。

    我认为这将通过非隔离式电路板来实现、但您能否为我推荐适用于隔离式解决方案的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于隔离式解决方案、如果您可以针对负载范围和输出电压范围设计 CCM、则反激式器件上可以使用单级。 CCM 反激式转换器可以满足您的要求。 在器件上、任何可以反激的 IC 都可以。 一个示例是 UCC28C43。

    您需要了解 CCM 反激式 以帮助您进行设计。