请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR12010 我在电路板上安装了 LMR12010、以便在8.5V 至16V 输入下提供6.5V 输出。
我在调节我所使用的电路时遇到问题。 我最初将电路配置为默认的典型应用。
然而,这对我来说是不可行的,我摧毁了几个单位。 我目前已将其配置为如下所示:
我认为这应该是可以的、因为该单元应该调节一个恒定的6.5V 输出。 且处于该参数范围内:"5.5V > VBOOST-VSW > 2.5V 、D3为2.4V…Ω 6.5V 输出–2.4V 齐纳= 4.1V

在8.5V 和16V 之间更改输入电压会导致输出电压发生变化、这意味着电路未进行调节。
我可以根据需要提供组件值。 感谢您的任何帮助。