This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12010:当 Vboost 源自串联齐纳二极管时、失去功率调节

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159662/lmr12010-losing-power-regulation-when-vboost-derived-from-series-zener-diode

器件型号:LMR12010

我在电路板上安装了 LMR12010、以便在8.5V 至16V 输入下提供6.5V 输出。

 

我在调节我所使用的电路时遇到问题。 我最初将电路配置为默认的典型应用。

然而,这对我来说是不可行的,我摧毁了几个单位。 我目前已将其配置为如下所示:

 

 我认为这应该是可以的、因为该单元应该调节一个恒定的6.5V 输出。 且处于该参数范围内:"5.5V > VBOOST-VSW > 2.5V 、D3为2.4V…Ω 6.5V 输出–2.4V 齐纳= 4.1V

 

在8.5V 和16V 之间更改输入电压会导致输出电压发生变化、这意味着电路未进行调节。

 

我可以根据需要提供组件值。 感谢您的任何帮助。