TRM (SLUUBD3D)指示使用 MAC 命令切换制造状态配置项是一项临时操作:
'这些切换命令只会设置 RAM 数据、这意味着如果向监测计发出复位或密封、这些命令设置的条件将被清除。'
但是、如果我使用"ManufacturerAccess() 0x0023" 来关闭 Lifetime 功能、则数据存储器中的 Manufacturing Status Init 标志 LF_EN 设置为低电平、并且通过复位保持关闭状态。
我在这里缺少什么吗?
Larry
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TRM (SLUUBD3D)指示使用 MAC 命令切换制造状态配置项是一项临时操作:
'这些切换命令只会设置 RAM 数据、这意味着如果向监测计发出复位或密封、这些命令设置的条件将被清除。'
但是、如果我使用"ManufacturerAccess() 0x0023" 来关闭 Lifetime 功能、则数据存储器中的 Manufacturing Status Init 标志 LF_EN 设置为低电平、并且通过复位保持关闭状态。
我在这里缺少什么吗?
Larry
Matt、您好!
我要询问的是制造状态初始化的操作。
因此,我的帖子的名称是:“bq78350-R1制造状态初始化操作”
我在制造状态指示中启用了寿命功能(LF_EN)(高电平)。 这就是我在生产包中所需要的。
为了防止在测试期间收集数据、我使用"ManufacturerAccess() 0x0023" 关闭 Lifetime 功能。 根据 TRM:"这些切换命令只会设置 RAM 数据、这意味着如果向监测计发出复位或密封、这些命令设置的条件将被清除。"
但是、"ManufacturerAccess() 0x0023"命令不是仅在 RAM 中将 LF_EN 设置为低电平、而是在制造状态初始化(数据存储器)中将 LF_EN 设置为低电平。 因此、低电平条件通过复位持续存在、并且不会返回到高电平。