This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-R1制造状态初始化操作

Guru**** 2606155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985245/bq78350-r1-bq78350-r1-manufacturing-status-init-operation

器件型号:BQ78350-R1

TRM (SLUUBD3D)指示使用 MAC 命令切换制造状态配置项是一项临时操作:

'这些切换命令只会设置 RAM 数据、这意味着如果向监测计发出复位或密封、这些命令设置的条件将被清除。'

但是、如果我使用"ManufacturerAccess() 0x0023" 来关闭 Lifetime 功能、则数据存储器中的 Manufacturing Status Init 标志 LF_EN 设置为低电平、并且通过复位保持关闭状态。

我在这里缺少什么吗?

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    还有一个数据闪存寄存器 Mfg 状态 Init、用于设置复位时的默认 LF_EN 条件。 默认情况下、该值设置为零。 复位时、该位应复位为此数据闪存参数的值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我要询问的是制造状态初始化的操作。

    因此,我的帖子的名称是:“bq78350-R1制造状态初始化操作”  

    我在制造状态指示中启用了寿命功能(LF_EN)(高电平)。 这就是我在生产包中所需要的。

    为了防止在测试期间收集数据、我使用"ManufacturerAccess() 0x0023" 关闭 Lifetime 功能。 根据 TRM:"这些切换命令只会设置 RAM 数据、这意味着如果向监测计发出复位或密封、这些命令设置的条件将被清除。"

    但是、"ManufacturerAccess() 0x0023"命令不是仅在 RAM 中将 LF_EN 设置为低电平、而是在制造状态初始化(数据存储器)中将 LF_EN 设置为低电平。 因此、低电平条件通过复位持续存在、并且不会返回到高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    您说得对-我刚刚测试了这些命令。 命令0x0022-0x0027切换 Mfg 状态 Init 数据闪存中的位、因此这些位不仅使用 RAM。 我会注意到这一点、并确保在 TRM 的下一个修订版本中更新它。

    许多 MAC 命令仅具有0x001F 或0x0020等临时影响(用于切换 FET)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    从电池组设计人员/开发人员的角度来看、升级固件以执行这些命令的预期临时操作会更有用。

    无论如何、问题都会得到解答、感谢您的帮助、

    Larry