This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:运行模式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984390/tps543c20-operation-mode

器件型号:TPS543C20

您好专家、

1.在  负载升高时使用了 API 功能, 它声称控制电路同时感测下冲的速度和幅度。

这是否意味着它将同时感测 dV/dt (压摆率)和 delta V (与阈值比较)、这两个元素 应 满足 "和"关系?

如果是、dV/dt 阈值是固定的(我们无法修改电压变化速度的灵敏度)、对吧? 该压摆率的任何规格?

2.触发 API 后、似乎只插入一个额外的 PWM 脉冲(在一个开关周期内插入1个额外的脉冲)。

有可能插入>1个 PWM 脉冲(在几个开关周期内找到 API)?

3. BB 功能用于负载降压,过冲阈值设置是否与 API 完全相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)高级脉冲注入(API)功能由 dV/dt 和 Δ V 的组合触发 、但它不是 一个简单的"和"逻辑功能。  感测到的反馈电压与反馈电压的继动平均值进行比较、以创建差分增益信号、从而使 API 电路能够检测比 VOUT 更慢压降更小的突然压降。

    我没有平均电路的确切带宽来提供触发 API 所需的最小 dV/dt、但由于平均计算、较慢的瞬态将需要更大的振幅来触发导通时间脉冲。

    2) 2) TPS543C20上的 API 在每个开关周期内被限制为1个额外脉冲、这限制了在 API 事件期间产生的频率和增益变化。  如果允许多个脉冲、则存在与增益漂移相关的其他稳定性问题、以及在生成脉冲后在检测到另一个 API 事件之前的复位时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter James:

    非常感谢您的回答、我的理解更加清晰!

    仍对以下三项感兴趣:

    1.正如我在第3张机票上所说的,BB 触发 dv/dt 和阈值会怎样? 与 API 类似?

    2.如果只考虑负载瞬态、则似乎不需要感测 dV/dt。 因为组同步切换的振幅能够反映发生的负载瞬态事件。  为了避免仅由振幅感应引起误触发、应该考虑哪种特殊工作条件?

    3.与第3项有关,如果我突然手动将电压源注入反馈环路来调节 Vo,很可能会误触发 API/BB,对吧?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Peter 正在研究这个问题、并将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 是的、击穿过冲衰减电路使用与平均反馈电压阈值相似的电流来触发低侧 FET 的关断、以增加电感器上的压降并更快地降低电感器电流、从而在快速变化期间减少过冲 输出电压下降。

    2) 2)电流平均反馈感应电路用于使检测电路对保持精确目标电压的反馈放大器和 API/BB 比较器之间的偏移和漂移不太敏感。  如果没有这种平均电路、比较器失调电压可能会显著改变检测电路的灵敏度、而检测电路需要通过极低的输入覆盖快速触发才能有效。

    3) 3)如果通过动态调整反馈分压器或从反馈引脚注入/移除电流来快速更改输出电压、则可以触发 API 或 BB、是。  如果发生这种情况 、触发 API 或 BB 将使 TPS543C20能够比没有这些特性时更快地跟踪变化。  在这种情况下、不会将其视为这些特性的"错误触发"、因为这些特性正在努力加快 TPS543C20快速跟踪由环路外部操作所要求的变化的能力。

    通常建议反馈的外部注入或反馈分压器的动态变化应具有外部压摆率控制、以便在动态变化期间使环路保持在其调节带宽内、从而防止触发 PGOOD 和/或 OV/UV。  此类压摆率控制还应防止 API/BB 触发。

    注意: 通过操作反馈分压器或向反馈环路注入电流来快速降低 VOUT 会 导致极高的负电感器电流、因为 TPS543C20尝试快速放电 COUT、该负电流将流经高侧 FET 流回输入节点。  如果此能量没有放电路径、则可能会为 VIN 旁路电容器充电、并可能损坏 TPS543C20的输入和/或开关节点上的过压。  为此、降低稳压输出电压时的压摆率控制尤为重要、尤其是在实验室环境中测试单个电源转换器时、由于电源引线较长、因此输入源阻抗较高、 在输出电压的命令下降期间、没有其他电源可用于耗散从输出电容器中恢复的能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Peter。

    2)关于第二点、我同意 dv/dt 对于检测瞬态时序非常有帮助、 因此速度和振幅的组合应该足够好、因为:

    ①If 仅使用 Δ V、功能上就足够了、但正如您所说的那样、失调电压和漂移可能会导致误触发。

    ②if 仅使用 dv/dt、最好在 Vo 变化时一开始就做出反应、但可能无法识别非常慢但大步阶的负载瞬态。

    我在这一比较中是否已完成了对优缺点的理解?   

    3)了解您所指的内容、API/BB 的行为应该是。

    提醒您注意负电流、是的、我知道这一点。 如果我使用外部控制来降低 Vout、我会很小心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于在没有 dV/dt 分量的情况下仅使用绝对电压或 Δ 电压测量的潜在问题、您的理解通常是正确的。

    仅使用没有绝对值分量的 dV/dt 测量的问题是此类电路对噪声的敏感度、尤其是正常开关频率纹波和输出电压上常见的高频开关噪声。  如果仅在 dV/dt 上触发 API 和 BB、而不考虑振幅、则两个电路都将持续出现误触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将关闭此主题。  如果您的问题得到了解决、请单击已解决按钮。

    谢谢、

    Lishuang