您好专家、
1.在 负载升高时使用了 API 功能, 它声称控制电路同时感测下冲的速度和幅度。
这是否意味着它将同时感测 dV/dt (压摆率)和 delta V (与阈值比较)、这两个元素 应 满足 "和"关系?
如果是、dV/dt 阈值是固定的(我们无法修改电压变化速度的灵敏度)、对吧? 该压摆率的任何规格?
2.触发 API 后、似乎只插入一个额外的 PWM 脉冲(在一个开关周期内插入1个额外的脉冲)。
有可能插入>1个 PWM 脉冲(在几个开关周期内找到 API)?
3. BB 功能用于负载降压,过冲阈值设置是否与 API 完全相同?