尊敬的 TI 团队
我们的客户正在考虑使用 TPS65100的 VO1和 VO3为以下两个 LCD 供电。
我们正在考虑在以下 VO1和 VO3电压范围内为每个液晶提供电源。
LCD ①
VO1:10.32至10.52V
VO3:15.38至16.39V
LCD② μ A
VO1:10.03至10.23V
VO3:17.46至18.61V
考虑到上述情况、我使用下图思考了是在倍频模式还是三倍频模式下运行 VO3。
①、在 LCD ①(下图中的黄色点表示的范围)的情况下、显示了倍频器的范围、因此我认为 LCD1 μ A 应该在倍频器模式下运行。
但是、LCD②(下图中的黄绿色点表示的范围)位于 Ducler 和 Tripler 之间的边界附近。
如果是 LCD② Ω、您能给我一些关于 VO3应运行哪种模式的建议吗?
(此外、LCD μ ①可以在倍频模式下操作 VO3、对吧?)
*输出电流为20mA、如下图所示。

此致、
是的、奥特伊