This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:tps65132是否具有过流保护?

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985567/tps65132s-does-tps65132s-have-over-current-protection

器件型号:TPS65132S

尊敬的:

tps65132S 在 AVDD 和 AVEE 中是否具有 OCP? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    随着电流的增加超出规格、例如 AVEE 轨为150mA、输出电压开始下降、并且随着电流的继续增加、输出电压将继续下降。 没有 OCP、如中所示、如果存在过流情况、器件将关断。

    此致、

    辽卡特