大家好、团队、
我的客户在了解UCC28951-Q1相移全桥控制器的以下行为时需要支持。
根据他们的理解、该控制器应为初级侧的电桥的每个相桥臂提供占空比为50%的互补栅极驱动器信号。 但是、由于故障而更换某些初级侧 FET (QC 和 QD)后、该桥臂(前桥臂)的相应栅极驱动器信号不再是50%的占空比(请参阅下面的波形 CH3和 CH4)。 他们想知道我们过去是否意识到类似的故障行为、并想知道控制器的作用是什么。 他们还更换了控制器并使用了新的控制器、但仍然看到相同的行为。 我在下面附上了范围热:

CH1:QA、CH2:Qb、CH3:QC、CH4:QD
提前感谢您的支持!
Errol