This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:占空比问题

Guru**** 2540660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984978/ucc28951-q1-duty-cycle-issues

器件型号:UCC28951-Q1

大家好、团队、

我的客户在了解UCC28951-Q1相移全桥控制器的以下行为时需要支持。

根据他们的理解、该控制器应为初级侧的电桥的每个相桥臂提供占空比为50%的互补栅极驱动器信号。 但是、由于故障而更换某些初级侧 FET (QC 和 QD)后、该桥臂(前桥臂)的相应栅极驱动器信号不再是50%的占空比(请参阅下面的波形 CH3和 CH4)。 他们想知道我们过去是否意识到类似的故障行为、并想知道控制器的作用是什么。  他们还更换了控制器并使用了新的控制器、但仍然看到相同的行为。 我在下面附上了范围热:

CH1:QA、CH2:Qb、CH3:QC、CH4:QD

提前感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    转换器通过移出 C 和 OUT D 来控制占空比。 如果转换器自动要求0%占空比。  C 和 D 波形将相移为零。  这看起来 C 和 D 的导通时间是应有的时间的两倍。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的快速回答、我对此表示赞赏。

    我的客户有以下其他问题:

    我不确定我得到的是他们的意思。 因此,按占空比表示在初级侧变压器绕组上施加输入电压。 当 QA 和 QD 打开时、这将是+VIN、当 QB 和 QC 打开时、这将是-VIN。 控制占空比的相移在 outa 和 outc 之间,如果相移为零(QA 和 QC 均打开),则“D”为0%(在 T1上施加零电压)。 OUTB 和 OUTD 的行为类似但互补(OUTA/OUTc 和 OUTB/OUTD 之间180相移)、如下面数据表中的图2所示。

     

    我的问题是 OUTA 和 OUTB 具有180度相移的相同“D”,OUTA 和 OUTD 也是如此。 不应出现 outc 占空比为 OUTD 1的两倍的情况(如我之前的电子邮件中的示波器波形–CH3和 CH4)。  

    感谢您的支持!

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下应用手册。  它应该更好地解释占空比控制以及如何使用器件进行设计。 https://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf

    此致、