您好!
我想使用 TPS7A2018PDQNR。
VIN = 3.6V
VOUT = 1.8V
此外、Vout 在特定时序上与外部电压相连。
VExt = 3.3V
根据 TPS7A20系列的数据表、Vout 的绝对最大额定值为 Vin + 0.3V
因此、如果 Vin 大于 VExt、我认为我保持额定值、IC 可以正常运行。
我的理解是正确的?
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Hayakawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 TPS7A2018PDQNR。
VIN = 3.6V
VOUT = 1.8V
此外、Vout 在特定时序上与外部电压相连。
VExt = 3.3V
根据 TPS7A20系列的数据表、Vout 的绝对最大额定值为 Vin + 0.3V
因此、如果 Vin 大于 VExt、我认为我保持额定值、IC 可以正常运行。
我的理解是正确的?
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Hayakawa
Hayakawa 您好、
通过将 EN 引脚拉至低电平或输入电源降至 UVLO 跳闸点以下来激活有源放电。 在方框图中、未显示 EN 引脚连接、并且"按原样"将禁用该连接。 在这种情况下、Julie 是正确的-这不是预期的操作模式。 但是、如果您可以满足这些条件、且 EN 为高电平且 Vin 高于 UVLO 阈值、则不会启用有源放电、这应该是正常的。 请记住、当移除3.3V 外部电源时、LDO 将无法调节电压、直到 Cout 从外部泄漏或 Vout 到 RTN 上的电阻放电至1.8V。 LDO 只能提供电流、不能灌入电流(如果主动放电电路断开)。
谢谢、
斯蒂芬