This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:外部电压应用

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984997/tps7a20-external-voltage-application

器件型号:TPS7A20

您好!

我想使用 TPS7A2018PDQNR。

VIN = 3.6V
VOUT = 1.8V

此外、Vout 在特定时序上与外部电压相连。

VExt = 3.3V

根据 TPS7A20系列的数据表、Vout 的绝对最大额定值为 Vin + 0.3V

因此、如果 Vin 大于 VExt、我认为我保持额定值、IC 可以正常运行。

我的理解是正确的?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Hayakawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayakawa 您好、  

    由于该器件的内部有源下拉电路、它将开始灌入电流、并可能损坏器件。  

    不建议像这样连接此器件。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juliette

    感谢您的回答。

    我认为、如果 LDO 接通、内部有源下拉电路将不工作。

    在这种情况下,是否有可能损坏 LDO?

    谢谢、

    Hayakawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayakawa 您好、

    通过将 EN 引脚拉至低电平或输入电源降至 UVLO 跳闸点以下来激活有源放电。  在方框图中、未显示 EN 引脚连接、并且"按原样"将禁用该连接。  在这种情况下、Julie 是正确的-这不是预期的操作模式。 但是、如果您可以满足这些条件、且 EN 为高电平且 Vin 高于 UVLO 阈值、则不会启用有源放电、这应该是正常的。  请记住、当移除3.3V 外部电源时、LDO 将无法调节电压、直到 Cout 从外部泄漏或 Vout 到 RTN 上的电阻放电至1.8V。  LDO 只能提供电流、不能灌入电流(如果主动放电电路断开)。

    谢谢、

    斯蒂芬