This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:GS 值和 DC 值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985012/tlc5941-q1-gs-values-and-dc-values

器件型号:TLC5941-Q1

您好、TI 专家

我们正在开发一种应用、在该应用中、我们希望使用 tlc5941-Q1改变 LED 的强度、 我们将 Imax 电流用作30mA。我们将直流值加载为63、因为我们希望为每个输出通道驱动完整的30mA 电流、并尝试更改 GS 值以更改强度级别。 当我们尝试加载大于500的 GS 值时、我们无法看到任何强度变化、但如果我们在500内改变 GS 值、我们可以看到强度变化。
当 GS 值大于500时、不观察强度变化的原因是什么、因为我们可以将 GS 值加载到4095。

 

此致、

Thomas

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    GS 控制在500以下有效、但在高值控制之外、这是很奇怪的。 您能否帮助以不同的值(如100、500、4000)设置3个通道、并使用 GSCLK 一起捕获它们的波形?