请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5941-Q1 您好、TI 专家
我们正在开发一种应用、在该应用中、我们希望使用 tlc5941-Q1改变 LED 的强度、 我们将 Imax 电流用作30mA。我们将直流值加载为63、因为我们希望为每个输出通道驱动完整的30mA 电流、并尝试更改 GS 值以更改强度级别。 当我们尝试加载大于500的 GS 值时、我们无法看到任何强度变化、但如果我们在500内改变 GS 值、我们可以看到强度变化。
当 GS 值大于500时、不观察强度变化的原因是什么、因为我们可以将 GS 值加载到4095。
此致、
Thomas