Other Parts Discussed in Thread: TPS61196
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61193 主题中讨论的其他器件:TPS61196
团队、
我们希望找到具有3通道和25mA/通道的解决方案。 (VIN = 5V、Vout = 15V)
对于每个通道,我们将连接到红色、* 5绿色、5蓝色和5 LED。
我们希望为每个通道提供可调节的灌电流解决方案。 你有什么建议吗?
罗伊