This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:适用于 RGB LED 驱动器的3通道

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984810/tps61193-3ch-for-rgb-led-driver

器件型号:TPS61193
主题中讨论的其他器件:TPS61196

团队、

我们希望找到具有3通道和25mA/通道的解决方案。 (VIN = 5V、Vout = 15V)

对于每个通道,我们将连接到红色、* 5绿色、5蓝色和5 LED。  

我们希望为每个通道提供可调节的灌电流解决方案。 你有什么建议吗?  

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TPS61196具有针对每个通道的独立亮度控制功能、但它是一款6通道器件。

    Robin