T 编号:UCD90160A
你(们)好
UCD90160A 已在我们的 E7-2线卡上使用、 并随附了 UCD90160A 的原理图和配置固件。 我们遇到了一个问题,3V3消失了,但所有其他电源轨仍然良好。 并查看了电路板上的信号、UCD90160A 本身的电源正常、所有其他电源轨正常、UCD90160A 将低3V3使能信号(3V3_PS_EN)驱动至3V3转换器、这意味着 UCD90160A 禁用3V3转换器。 问题是:
由于3V3为低电平,为什么 UCD90160A 没有对电源轨重新定序?
2. UCD90160A 禁用3V3转换器的可能原因是什么,对3V3的依赖、0V95和0V9是可以接受的。 2V5和1V8与3V3具有相同的相关性、2V5和1V8对卡都很好。
一些信号经过测试、并在下面突出显示:
|
|
在直流模式下使用数字万用表测试直流(V) |
在交流模式下使用数字万用表测试交流(mV) |
注释 |
|
3V3 |
1.12 |
20. |
低电压 |
|
3V3_PS_EN |
0 |
|
为什么 PMON 仅关闭3V3、已经测试了两个测试点、一个接近 PMON、另一个接近3V3转换器 ZL6106、两者都是低电平 |
|
PWR_GD_3V3 |
0 |
|
低电平表示3V3不好 |
|
3V3_PM |
3.3. |
10. |
PMON 电源正常 |
|
PMON_3V3 |
0.71. |
|
由于3V3为1.12V、PMON_3V3为0.7V |
|
PMON_PG_LED_N |
3.3. |
|
高电平表示 PMON 电源正常指示灯熄灭- DS11熄灭 |
|
PMON_PORST_N |
0 |
|
由于3V3为低电平、因此生成低 PMON_PORST_N-DS13的电平以红色亮起 |
|
PMON_SYS_FPGA_GRST_N |
0 |
|
由于3V3为低电平、因此会生成低 PMON_SYS_FPGA_GRST_N |
|
FRC_CPU_PORST_N |
1.8 |
|
这很好、系统 FPGA 没有驱动 CPU 上电复位 |
|
所有其他电源轨 |
很好 |
|
|
谢谢
弗兰克