This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:重新定序问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982786/ucd90160a-re-sequence-issue

主题中讨论的其他器件:UCD90160A

T 编号:UCD90160A

你(们)好  

UCD90160A 已在我们的 E7-2线卡上使用、   并随附了 UCD90160A 的原理图和配置固件。 我们遇到了一个问题,3V3消失了,但所有其他电源轨仍然良好。 并查看了电路板上的信号、UCD90160A 本身的电源正常、所有其他电源轨正常、UCD90160A 将低3V3使能信号(3V3_PS_EN)驱动至3V3转换器、这意味着 UCD90160A 禁用3V3转换器。 问题是:

由于3V3为低电平,为什么 UCD90160A 没有对电源轨重新定序?

2. UCD90160A 禁用3V3转换器的可能原因是什么,对3V3的依赖、0V95和0V9是可以接受的。 2V5和1V8与3V3具有相同的相关性、2V5和1V8对卡都很好。

一些信号经过测试、并在下面突出显示:

 

在直流模式下使用数字万用表测试直流(V)

在交流模式下使用数字万用表测试交流(mV)

注释

3V3

1.12

20.

低电压

3V3_PS_EN

0

 

为什么 PMON 仅关闭3V3、已经测试了两个测试点、一个接近 PMON、另一个接近3V3转换器 ZL6106、两者都是低电平

PWR_GD_3V3

0

 

低电平表示3V3不好

3V3_PM

3.3.

10.

PMON 电源正常

PMON_3V3

0.71.

 

由于3V3为1.12V、PMON_3V3为0.7V

PMON_PG_LED_N

3.3.

 

高电平表示 PMON 电源正常指示灯熄灭- DS11熄灭

PMON_PORST_N

0

 

由于3V3为低电平、因此生成低 PMON_PORST_N-DS13的电平以红色亮起

PMON_SYS_FPGA_GRST_N

0

 

由于3V3为低电平、因此会生成低 PMON_SYS_FPGA_GRST_N

FRC_CPU_PORST_N

1.8

 

这很好、系统 FPGA 没有驱动 CPU 上电复位

所有其他电源轨

很好

 

 

 谢谢

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当3V3为低电平时、您能否拍摄系统监视器的快照。 借助系统监控器、我可以看到所有电源轨状态、这些状态可能会给出一些提示

    配置中有几个方面需要改进

    1.对于电源轨#12 (0.9V)、它没有任何故障关断从电源轨。 因此 不应启用电源轨#12故障响应中的重新定序。 对于单个电源轨、应使用 RESTART (RETRY)代替重新定序

    2。 对于电源轨#16、它没有设置故障响应。 因此、电源轨#16不应是任何电源轨的故障关断从电源轨。 这毫无意义。  

    3号。 在“全局配置”->“其他配置”->“重新排序”选项下。 不应在重新定序电源轨掩码下选择电源轨#1和电源轨#16、因为这两个电源轨不是重新定序操作的一部分。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该连接器未安装在电路板上、而且该卡也不在我们的实验中、我们无法通过 TI 软件狗访问 UCD90160A。 我还想查看 UCD90160A 的寄存器。

    关于改进的问题:

    1.本电路板上不使用0V9、它由3V3_PM 分压、该电源轨仅供 UCD90160A 使用、如果此电源(3V3_PM)消失、UCD90160A 无法重新启动电源轨。 我同意逻辑,它应该是重新启动而不是重新定序。 但对于该应用而言、它不应存在任何差异。

    2.电源轨#16 (BP_PWR)是背板电源、机箱中有两个卡、它们都可以驱动该电源轨、它没有故障响应配置、但我们希望 UCD90160A 记录故障。 如果未检查电源故障关断从器件、UCD90160A 将在其他电源轨发生故障时记录电源故障。 BP_PWR IF 来自板载3V3。

    由于 上述原因、对电源轨#16电源故障关断从器件进行了检查、因此需要在此处屏蔽它、并且无法移除5V 屏蔽、我们认为没有副作用、因此我们也只屏蔽5V、它是否有任何副作用?

    我仍然想知道这种情况的可能原因是什么,我们无法理解

    由于3V3为低电平,为什么 UCD90160A 没有按照配置对电源轨重新定序?

    UCD90160A 禁用3V3转换器的可能原因是什么? 对3V3的依赖、0V95和0V9是可以接受的。

    是否有任何配置不正确?

    谢谢

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看不到任何可能导致您观察到的情况的特殊情况。  

    系统监控器可以告知所有电源轨的状态。 从那里、我可能会得到一些提示、为什么3V3保持关闭?

    您是否有办法在实验室中重复此操作? 这是在低温还是高温环境下进行的? 是否会因温度而出现焊接问题?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法在我们的实验中重现此问题、如果存在3V3故障、当我在实验中模拟3V3故障时、UCD90160A 将生成重新时序。

    机箱在室内、我认为它应该在室温下。 我将再次确认它。

    对于焊接问题、即使焊接不好、例如3V3使能信号(3V3_PS_EN)、UCD90160A 也应该注意到3V3消失了、我认为 UCD90160A 已经知道3V3消失了、因为这些信号行为

    • 信号 PMON_PG_LED_N 为高电平、这意味着应该有一个 POL 不好、S
    • 信号 PMON_PORST_N、 PMON_SYS_FPGA_GRST_N 为低电平、这也意味 着应该有一个 POL 是不好的

    由于 UCD90160A 注意到3V3故障、为什么它没有对其他故障重新定序? 所有其他电源轨也应该消失。

    PS:我已经通过 E-load 过流仿真了3V3故障; 或者将3V3使能信号(3V3_PS_EN)短接至 GND、或者在 UCD90160A 引脚2 (3V3监控引脚)上创建了虚假的3V3故障、UCD90160A 将针对上述故障重新定序。

    谢谢

    弗兰克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    室内温度约为25至30°C、不冷也不热。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe、

    我们在多个客户地点的多张卡片上看到类似的问题。  我认为我们看不到焊接或环境问题。   这似乎是 UCD90160A 未按预期运行。  也许我们没有正确配置器件、或者是否存在导致这些行为的噪声或错误设计?

    我们看到 UCD90160A 行为似乎有两种类型的故障

    1) 1)当存在超出规格的电源轨(发生在不同电源轨上)时、不对电源轨重新定序

    2) 2) UCD90160A 似乎随机关闭了一个电源轨(如本票证中所述)。

    此致

    Jose Enciso

    高级 迪尔、赫德夫昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您更新温度。

    根据描述、很难知道故障的来源是什么? 3v3V 是由于自身故障而下降还是其他电源轨故障关断从器件?

    您是否能够移除电路板的存取权限?  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    已确定此问题。 3V3电源轨的配置已从 AUTO 更改为 CONTROL+OPERATION、从而导致3V3电源轨关闭。  

    此致

    Yihe