请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 您好,如果我不使用警报输出,甚至不使用 BLT 标志,将 BLTDischargeSet()和/或 BLDChargeSet()设置为随机值是否会产生任何副作用?
我想使用这些 R/W 寄存器(我假设这些寄存器映射在 BQ 的 RAM 中)来存储数据(例如、幻数)、我的固件可能会使用这些寄存器来做出一些决策。 这些寄存器是非易失性的(只要我不复位 BQ)、因此当主机控制器必须关断以节省电池电量时、它们对于我的应用来说就像 RAM 存储一样方便。
当然、我可以使用供应商直送的制造商数据来实现这一目的、但我希望保留此区域以实现更"崇高"的目的、即存储必须采用 CRC 校验和很少写入的数据以最大限度地减少磨损。