This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BLT 设置的副作用?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985196/bq34110-side-effects-of-blt-settings

器件型号:BQ34110

您好,如果我不使用警报输出,甚至不使用 BLT 标志,将 BLTDischargeSet()和/或 BLDChargeSet()设置为随机值是否会产生任何副作用?

我想使用这些 R/W 寄存器(我假设这些寄存器映射在 BQ 的 RAM 中)来存储数据(例如、幻数)、我的固件可能会使用这些寄存器来做出一些决策。 这些寄存器是非易失性的(只要我不复位 BQ)、因此当主机控制器必须关断以节省电池电量时、它们对于我的应用来说就像 RAM 存储一样方便。

当然、我可以使用供应商直送的制造商数据来实现这一目的、但我希望保留此区域以实现更"崇高"的目的、即存储必须采用 CRC 校验和很少写入的数据以最大限度地减少磨损。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder、

    设置这些值只会影响 OperationStatus ()[BLT] 位、该位可以屏蔽。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、感谢您确认我的假设。 感谢您的大力支持。

    BR

    较旧。