This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:轻负载的电感值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985275/lm60430-q1-inductor-value-for-light-loads

器件型号:LM60430-Q1

我想弄清楚当最大负载电流低于500mA 时、LM60430-Q1可以使用多大的电感值?

使用 Webench、建议使用10 μ H、而快速入门计算器则报告60 μ H。 我担心60 μ H 对于内部补偿来说太大、但10 μ H 似乎太低。 我希望转换器在这个轻负载条件下将处于 PFM 模式、但我想查看是否可以提高某些 PFM 频率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10uH 对于负载范围内的"良好"瞬态性能是令人满意的。 考虑到 PFM 中的电感器纹波是几乎唯一 IC 控制器设计的函数、因此根据 PFM 负载的30%电感器纹波公式选择60uH 是天真的。

    如果您尝试在轻负载时实现确定性开关频率、则最好选择 FPWM 器件、前提是您有较大的峰值电流需求。