请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM60430-Q1 我想弄清楚当最大负载电流低于500mA 时、LM60430-Q1可以使用多大的电感值?
使用 Webench、建议使用10 μ H、而快速入门计算器则报告60 μ H。 我担心60 μ H 对于内部补偿来说太大、但10 μ H 似乎太低。 我希望转换器在这个轻负载条件下将处于 PFM 模式、但我想查看是否可以提高某些 PFM 频率。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想弄清楚当最大负载电流低于500mA 时、LM60430-Q1可以使用多大的电感值?
使用 Webench、建议使用10 μ H、而快速入门计算器则报告60 μ H。 我担心60 μ H 对于内部补偿来说太大、但10 μ H 似乎太低。 我希望转换器在这个轻负载条件下将处于 PFM 模式、但我想查看是否可以提高某些 PFM 频率。