请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 您好!
如何控制 LM3410的 Vout。 是否有任何改变输出电压的方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LM3410是一款电流调节器、输出电压将是负载确定的电压。 这就是 LED 负载需要使用的驱动方式。 如果 LED 堆叠为12V、则大约为12V。 如果 LED 堆栈为15V、则输出电压将约为15V。 无论负载将电压钳制到什么、电流调节都将在其工作范围内保持恒定。
数据表第15页的图14显示了如何添加过压保护电路。 这适用于由于 LM3410无法调节电压而打开负载的情况。
此致、