This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984999/lm3410-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:LM3410

您好!

如何控制 LM3410的 Vout。 是否有任何改变输出电压的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3410是一款电流调节器、输出电压将是负载确定的电压。  这就是 LED 负载需要使用的驱动方式。  如果 LED 堆叠为12V、则大约为12V。  如果 LED 堆栈为15V、则输出电压将约为15V。  无论负载将电压钳制到什么、电流调节都将在其工作范围内保持恒定。

    数据表第15页的图14显示了如何添加过压保护电路。  这适用于由于 LM3410无法调节电压而打开负载的情况。

    此致、