This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:TPS25926 UVLO 设置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25926, TPS2596, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984959/tps25926-tps25926-uvlo-setting

器件型号:TPS25926
主题中讨论的其他器件: TPS2596TPS2595

尊敬的 TI 团队:

 

我很难在 TPS2596上调节 TPS25926上的无毛刺脉冲启动。

您能帮您看一下吗?

 

您能否确认我们可以使用1Mohm 电阻器将 EN 引脚连接到12V 输入电压、以使用内部 UVLO 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法连接计算器、但我按如下方式进行配置。

    TPS2596可在7ms 内实现无毛刺脉冲启动。 但无法在 TPS25926上找到相同的设置  

    我注意到 TPS25926中的最大功耗小于 TPS2595、这是原因吗?

    我还发现、在热关断图中、我的数据点低于 TA=85C 线、这意味着我在 TA=85C 时仍然没有毛刺脉冲、但不是125C?

    12V 或5V 版本 在 TPS25923x/4x/5x/6x 中选择 过压钳位 TPS25926
    输入电压(最大值) 最大系统输入电压(幅度) 13.20.
    UVset 电源故障检测阈值(VIN 下降) 4.00
    COUT 负载电容 264.0
    Rlstart 启动时的负载(假定为电阻负载) 30.0
    Imax 最大持续负载电流(幅度) 0.8.
    Ilimit 电流限制、比最大持续负载电流高20% 0.96

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edmond、

    让我们继续讨论邮件。

    此致

    Kunal Goel