请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25926 主题中讨论的其他器件: TPS2596、 TPS2595
尊敬的 TI 团队:
我很难在 TPS2596上调节 TPS25926上的无毛刺脉冲启动。
您能帮您看一下吗?
您能否确认我们可以使用1Mohm 电阻器将 EN 引脚连接到12V 输入电压、以使用内部 UVLO 设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
无法连接计算器、但我按如下方式进行配置。
TPS2596可在7ms 内实现无毛刺脉冲启动。 但无法在 TPS25926上找到相同的设置
我注意到 TPS25926中的最大功耗小于 TPS2595、这是原因吗?
我还发现、在热关断图中、我的数据点低于 TA=85C 线、这意味着我在 TA=85C 时仍然没有毛刺脉冲、但不是125C?
12V 或5V 版本 | 在 TPS25923x/4x/5x/6x 中选择 过压钳位 | TPS25926 |
输入电压(最大值) | 最大系统输入电压(幅度) | 13.20. |
UVset | 电源故障检测阈值(VIN 下降) | 4.00 |
COUT | 负载电容 | 264.0 |
Rlstart | 启动时的负载(假定为电阻负载) | 30.0 |
Imax | 最大持续负载电流(幅度) | 0.8. |
Ilimit | 电流限制、比最大持续负载电流高20% | 0.96 |
谢谢你