This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:负载调节问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984518/tps54327-load-regulation-problem

器件型号:TPS54327

您好!  

我正在设计 TPS54327的参考设计、我使用的是 WEBENCH 设计器中的以下值:  
输入电压:12V、输出电压=5V、L=5.6uH C=1000uF、CSS=10nF

转换器在空载条件下按预期工作、但一旦我加载转换器、输出电压便会略微下降至100mV。
更新了:似乎可以在6.5V 左右的输入电压下工作、并提供5V 稳压输出、但如果我们将输入电压增加到6.5V 以上、它不会提供少量 MVS 的输出。

有人能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、

    这是一个内部补偿器件。 使用较大的 L=5.6uH 和 Cout=1000uH 会导致稳定性问题、这可能会表现为故障。 请务必按照数据表第11页的表2选择组件。 在最终确定参考设计之前、您可以在 EVM (www.ti.com/.../TPS54327

    谢谢、

    模块