Other Parts Discussed in Thread: TPS54327
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54327 您好!
我正在设计 TPS54327的参考设计、我使用的是 WEBENCH 设计器中的以下值:
输入电压:12V、输出电压=5V、L=5.6uH C=1000uF、CSS=10nF

转换器在空载条件下按预期工作、但一旦我加载转换器、输出电压便会略微下降至100mV。
更新了:似乎可以在6.5V 左右的输入电压下工作、并提供5V 稳压输出、但如果我们将输入电压增加到6.5V 以上、它不会提供少量 MVS 的输出。
有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢、
高级