我正在尝试提供 有关 LMG1210在运行期间消耗的电流大小的指标,以便能够适当调整电源的大小。 该器件的最大灌电流为3A (在栅极引脚电压为5V 的情况下、这对我来说是没有意义的;我认为它当时正在拉电流?) 最大拉电流为1.5A。 我的开关具有0.6欧姆的内部栅极电阻、在5V 栅极偏置时相当于8A。 应用手册中不包含任何栅极电阻器、EVB 也不包含任何栅极电阻器。 您是否建议使用栅极电阻器将电流限制在1.5/3A、或者我是否可以将其直接连接到开关?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试提供 有关 LMG1210在运行期间消耗的电流大小的指标,以便能够适当调整电源的大小。 该器件的最大灌电流为3A (在栅极引脚电压为5V 的情况下、这对我来说是没有意义的;我认为它当时正在拉电流?) 最大拉电流为1.5A。 我的开关具有0.6欧姆的内部栅极电阻、在5V 栅极偏置时相当于8A。 应用手册中不包含任何栅极电阻器、EVB 也不包含任何栅极电阻器。 您是否建议使用栅极电阻器将电流限制在1.5/3A、或者我是否可以将其直接连接到开关?
您好 Jamie、
为了澄清数据表中峰值灌电流和峰值拉电流的测试条件:
针对"峰值灌电流"的"VLO、VHO=5V"测试条件是输出的初始状态:当驱动器的输出电压从5V 变为0V (关闭外部 FET)时、峰值灌电流被测量。 同样、"峰值拉电流"的"VLO、VHO=0V"测试条件是输出的初始状态:当驱动器的输出电压从0V 变为5V (用于打开外部 FET)时、测量峰值拉电流。
我们确实建议 包括外部栅极电阻器、即使它是0欧姆电阻器作为占位符也是如此。
栅极所需的实际峰值电流取决于总栅极电荷(您可以在要驱动的晶体管的数据表中找到该电荷)以及您的应用所需的上升时间和下降时间。 了解应用所需的上升时间、下降时间和总栅极电荷后、您可以估算栅极所需的峰值电流:
计算这些拉电流/灌电流峰值后、您可以将其与驱动器的指定电流进行比较、还可以根据 RGS、max=VDD/IPK 确定允许的最大栅极电阻、以实现所需的上升/下降时间(包括外部栅极电阻和晶体管的内部栅极电阻)
此致、
Leslie