This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:是否需要栅极电阻器?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984499/lmg1210-are-gate-resistors-needed

器件型号:LMG1210

我正在尝试提供  有关 LMG1210在运行期间消耗的电流大小的指标,以便能够适当调整电源的大小。 该器件的最大灌电流为3A (在栅极引脚电压为5V 的情况下、这对我来说是没有意义的;我认为它当时正在拉电流?) 最大拉电流为1.5A。 我的开关具有0.6欧姆的内部栅极电阻、在5V 栅极偏置时相当于8A。 应用手册中不包含任何栅极电阻器、EVB 也不包含任何栅极电阻器。 您是否建议使用栅极电阻器将电流限制在1.5/3A、或者我是否可以将其直接连接到开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    感谢您的提问。 我将对此进行研究、并将在明天再次与您讨论。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、  

    为了澄清数据表中峰值灌电流和峰值拉电流的测试条件:

    针对"峰值灌电流"的"VLO、VHO=5V"测试条件是输出的初始状态:当驱动器的输出电压从5V 变为0V (关闭外部 FET)时、峰值灌电流被测量。 同样、"峰值拉电流"的"VLO、VHO=0V"测试条件是输出的初始状态:当驱动器的输出电压从0V 变为5V (用于打开外部 FET)时、测量峰值拉电流。  

    我们确实建议 包括外部栅极电阻器、即使它是0欧姆电阻器作为占位符也是如此。

    栅极所需的实际峰值电流取决于总栅极电荷(您可以在要驱动的晶体管的数据表中找到该电荷)以及您的应用所需的上升时间和下降时间。  了解应用所需的上升时间、下降时间和总栅极电荷后、您可以估算栅极所需的峰值电流:

    • IPK、src = DQ/dt  (其中 dt =栅极的上升时间)
    • Ipk、snk = dq/dt  (其中 dt =栅极的下降时间)

    计算这些拉电流/灌电流峰值后、您可以将其与驱动器的指定电流进行比较、还可以根据 RGS、max=VDD/IPK 确定允许的最大栅极电阻、以实现所需的上升/下降时间(包括外部栅极电阻和晶体管的内部栅极电阻)

    此致、

    Leslie