你(们)好。
我在我们的平台上测试 BQ25611D 充电超时功能。 我们使用电池仿真器进行测试。 当我将电池电压设置为2.5V 并插入 USB 电缆进行预充电时。 2小时后、IRQ 发生且充电被禁用。
但是、当我将电池电压设置为3.5V 并插入电缆以开始快速充电时。 10小时后、充电未被禁用并且没有 IRQ 发生。 您能帮您提供任何建议吗? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yaowei、
[引用 userid="362203" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/983666/bq25611d-no-irq-and-charge-is-also-continuing-after-10h-fast-charge/3634630 #3634630"]您是否有可能进入 IINDPM、VINDPM 或 NTC_FAULT?请回答此问题。 我提出这个问题是因为在9.3.6.5充电安全计时器下的 BQ25611D 数据表中、它的内容如下:
'在 IINNPPM/VINDPM 调节、热调节期间、或者当快速充电电流减少时、JEITA 凉/温、安全定时器以半时钟速率计数、这是因为实际充电电流有可能低于设置值。'
如果您处于任何这些条件下、则安全计时器将在20小时后过期。
此致、
Ricardo