This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:10小时快速充电后、无 IRQ 和充电也在继续

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983666/bq25611d-no-irq-and-charge-is-also-continuing-after-10h-fast-charge

器件型号:BQ25611D

你(们)好。

我在我们的平台上测试 BQ25611D 充电超时功能。 我们使用电池仿真器进行测试。 当我将电池电压设置为2.5V 并插入 USB 电缆进行预充电时。 2小时后、IRQ 发生且充电被禁用。

但是、当我将电池电压设置为3.5V 并插入电缆以开始快速充电时。 10小时后、充电未被禁用并且没有 IRQ 发生。 您能帮您提供任何建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaowei、

    我看不到您的附件。 您是否偶然进入 IINDPM、VINDPM 或 NTC_FAULT?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、您好、已上传。 其他 IRQ 有效... 只有这10个小时的超时 IRQ 不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaowei、

    [引用 userid="362203" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/983666/bq25611d-no-irq-and-charge-is-also-continuing-after-10h-fast-charge/3634630 #3634630"]您是否有可能进入 IINDPM、VINDPM 或 NTC_FAULT?

    请回答此问题。 我提出这个问题是因为在9.3.6.5充电安全计时器下的 BQ25611D 数据表中、它的内容如下:

    '在 IINNPPM/VINDPM 调节、热调节期间、或者当快速充电电流减少时、JEITA 凉/温、安全定时器以半时钟速率计数、这是因为实际充电电流有可能低于设置值。'

    如果您处于任何这些条件下、则安全计时器将在20小时后过期。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ricardo。 不会发生 IINDPM 和 VINDPM IRQ、因此我不认为处于 IINNPPM/VINDPM 状态、我将10K 电阻连接到 NTC、充电电流为2.4A。 因此、我不想考虑 NTC_FAULT。 我将重新测试它并检查 IRQ 是否在20小时内发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaowei、

    我将等待您的回复。

    此致、

    Ricardo