主题中讨论的其他器件: PMP8606
您好!
我正在使用 UCC28950设计具有双输出电压(+-125V)的3kW 电源、用于直流/直流级、如果您能回答我的问题、我将不胜感激。
根据 TI 的开关模式功率转换器补偿变得轻松、我尝试使用 II 型补偿器实现峰值电流模式控制。
与单路输出电压电源相比、双路输出电压电源需要考虑哪些注意事项? 是否有任何具有双路输出电压的 TI 参考设计、以便我可以了解如何关闭反馈环路?
此外、您能否告知此应用是否必须隔离补偿网络?
在我看来 、PMP8606是 UCC28950唯一一款具有光耦合器反馈的参考设计。 是否有任何其他 具有光耦合器反馈的 UCC28950参考设计?
非常感谢、
最好