This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:双路输出电源的控制环路

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP8606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983063/ucc28950-control-loop-for-dual-output-power-supply

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP8606

您好!  

我正在使用 UCC28950设计具有双输出电压(+-125V)的3kW 电源、用于直流/直流级、如果您能回答我的问题、我将不胜感激。  

根据 TI 的开关模式功率转换器补偿变得轻松、我尝试使用 II 型补偿器实现峰值电流模式控制。  

 与单路输出电压电源相比、双路输出电压电源需要考虑哪些注意事项?  是否有任何具有双路输出电压的 TI 参考设计、以便我可以了解如何关闭反馈环路?

此外、您能否告知此应用是否必须隔离补偿网络?  

在我看来 、PMP8606是 UCC28950唯一一款具有光耦合器反馈的参考设计。 是否有任何其他 具有光耦合器反馈的 UCC28950参考设计?

非常感谢、

最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一份应用手册可用于补偿反馈环路并使用 UCC28950设计峰值电流 PSFB 转换器。   这也使用 II 型补偿。

    您可以在以下链接中找到 Excel 设计工具。   

    如果您在次级侧使用应用手册建议的 UCC28950、则反馈环路中不需要光耦合器。  该应用展示了如何使用光隔离器补偿环路。

    如果您确实需要光电隔离器反馈、可以使用 PMP8606作为有关如何设置该器件的参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mike。  

    您还能评论一下在双路输出电压(+Vo、-Vo 和 G)应用上实现控制环路的情况吗? 在常规的单输出电压应用(如  您发送的600W)中、在次级侧、电源的接地(-Vo)连接到 UCC28950的接地端、因为分压器(由电阻 RC 和 RI 形成)连接到+Vo 和接地端。 但在双路输出电压(+Vo、-Vo 和 G) 系统中、分压器和 IC 的接地以及反馈的连接应该是什么?

    是否有任何具有双路输出电压的 TI 参考设计?

    再次感谢您的帮助。

    最棒的

    梅赫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    Mike 不在办公室。 他将于下周初与您再次联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为德州仪器在相移全桥中使用完成了双路输出设计。  因此、就我所知、没有关于如何执行此操作的信息或应用手册。  通常、在这些高功率应用中、它是一个单输出。  如果需要多个高电平输出、则会并联 UCC28950 PSFB 功率级。  您可以考虑这样做。

    另一种选择可能是调节 正输出、并取决于变压器匝数比来调节负输出。    您可以通过执行此操作获得+/- 10%的结果。

    如果+/-10%的调节不够好、您可以考虑在负输出上使用调节不好的降压转换器。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mike。  

     您是否认为多输出反激式中建议的多/加权反馈方法:如何在 我的应用中使用  UCC28950来改善交叉稳压? 如果是、 您认为这种方法比仅 调节 +/-10%的正输出更好吗?  

    再次感谢您的帮助。  

    最棒的

    梅赫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重量反馈已用于多种输出、我相信仍将是+/- 10%。

    用于控制的大多数基准电压容差为+/-3%、对于1%电阻器、容差为+/-4%。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Mike。