请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62801 大家好、
我的客户只需要 VSEL 引脚、不需要模式。 是否可以禁用 Mode 引脚或仅自定义 VSEL 引脚的功能? 如果可能、我们该怎么做
禁用模式引脚?
他的项目是耳机、需要一个降压芯片。 如果我们不能将 VSEL 引脚保持在偶数之内。 您能为我提供合适的芯片吗? 以下是我的客户的一些要求:
1.带有使能引脚的降压。
2.input 电压为锂电池、范围为2.8V 至4.4V、输入电流在5mA 以内。
输出电压可以调节。 他需要1.2V 输出 和1.05V 输出。
4.chip 的尺寸应该很小、静态功耗应该很小。
BR
很好