This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62801:是否可以在出厂时禁用或移除 Mode 引脚?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983421/tps62801-can-the-mode-pin-be-disabled-or-removed-from-the-factory

器件型号:TPS62801

大家好、

我的客户只需要 VSEL 引脚、不需要模式。 是否可以禁用 Mode 引脚或仅自定义 VSEL 引脚的功能? 如果可能、我们该怎么做

禁用模式引脚?

他的项目是耳机、需要一个降压芯片。 如果我们不能将 VSEL 引脚保持在偶数之内。 您能为我提供合适的芯片吗? 以下是我的客户的一些要求:

1.带有使能引脚的降压。

2.input 电压为锂电池、范围为2.8V 至4.4V、输入电流在5mA 以内。

输出电压可以调节。  他需要1.2V 输出  和1.05V 输出。

4.chip 的尺寸应该很小、静态功耗应该很小。

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Gust、

    如果我的理解是正确的、您的客户需要一个可即时将输出电压更改为1.2V 和1.05V 的器件。 TPS628610 (1A)和 TPS628600 (600mA)可通过 I2C 满足此要求。 有关详细信息、请参阅随附的数据表。

    您是否认为这是客户可以接受的?  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Gust、

    由于我们已经在内部讨论过这个主题、我将结束这个主题。

    谢谢你。

    最值得关注的是、

    Excel