Other Parts Discussed in Thread: TPS54JA20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54JA20 大家好、
PGOOD 引脚应始终连接到 VCC,或者可以连接到外部电压轨?
客户 发现,如果某些器件的 PGOOD 引脚(而不是 TPS54JA20)上拉至外部 P3V3,即使器件断电,PGOOD 也将为高电平。 因此、客户必须将 PGOOD 上拉至器件生成的 VREG、以避免在器件正常输出之前 PGOOD 处于高电平。
我想知道 TPS54JA20的 PGOOD 引脚是否也应连接到 VCC。

谢谢!