This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54JA20:PGOOD 引脚连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54JA20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984472/tps54ja20-pgood-pin-connection

器件型号:TPS54JA20

大家好、

PGOOD 引脚应始终连接到 VCC,或者可以连接到外部电压轨?

客户 发现,如果某些器件的 PGOOD 引脚(而不是 TPS54JA20)上拉至外部 P3V3,即使器件断电,PGOOD 也将为高电平。 因此、客户必须将 PGOOD 上拉至器件生成的 VREG、以避免在器件正常输出之前 PGOOD 处于高电平。

我想知道 TPS54JA20的 PGOOD 引脚是否也应连接到 VCC。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGOOD 可连接到 VCC 或外部电源。 数据表示波器图将 PGOOD 连接到 VCC。  

    如果外部电源处于激活状态并且 TPS54JA20的输入电压关闭。  PGOOD 引脚不能置为低电平。  

    PGOOD 下拉 MOSFET 需要栅极上的电压来使 PGOOD 有效并将其下拉。   如果 VIN 引脚电压大于1.5V、则 PGOOD 引脚将拉低、但会降低灌电流能力。  如果 TPS54JA20上的 VIN 引脚电压为0V、则没有电压施加到 PGOOD MOSFET 的栅极以将引脚置为有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请注意、我现在了解 PGOOD 函数。 感谢您的评论!

    此致

    里根