This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:通过频繁更改分压器来改变输出

Guru**** 2509915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983760/tps61041-varying-output-by-changing-voltage-divider-frequently

器件型号:TPS61041

如果我想更改电压输出、能否将电位计连接到分压器并在启用时进行调节?

它可能是一个数字电位器、可在接近100Hz 的频率下改变电阻-这会干扰反馈环路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soren:

    如果 FB 引脚始终能够感应输出电压、则可以从理论上实现这一点。  

    是的、100Hz 可能会干扰反馈环路、也可能不会干扰反馈环路。 请在实际电路中检查此情况、或将频率更改为10Hz 或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-如果我要使用 PWM 信号而不是数字电位器;您对此有何建议?

    是否有任何 TI 产品开箱即用支持该功能? 可以手动使用 MOSFET 执行直流/直流电压斩波、但需要额外的滤波才能生成稳定的信号。 我认为这是一个相当常见的用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soren:

    如果您在本博客中讨论的是解决方案, 请访问 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-1 。 这也可以在器件运行期间更改 VOUT。