请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551-Q1 大家好、
你好。
我们的客户正在使用 LM51551-Q1进行原型设计。 他们在复制图中的电路中看到了很多稳定性问题。 10-10数据表。
图 10-10对他们的冲击非常奇怪。 光耦合器的输出进入 COMP、而不是 FB。 COMP 引脚接地。
这与第10.3节中的所有其他示例以及它们如何连接 FB 引脚形成对比。
他们想知道数据表中是否存在错误、或者光耦合器输出是否确实应该进入 COM?
提前感谢!
艺术