This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:COMP 引脚的反馈信号? 数据表错误?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984149/lm51551-q1-feedback-signal-to-comp-pin-datasheet-error

器件型号:LM51551-Q1

大家好、

你好。

我们的客户正在使用 LM51551-Q1进行原型设计。 他们在复制图中的电路中看到了很多稳定性问题。 10-10数据表。

图 10-10对他们的冲击非常奇怪。 光耦合器的输出进入 COMP、而不是 FB。 COMP 引脚接地。

这与第10.3节中的所有其他示例以及它们如何连接 FB 引脚形成对比。

他们想知道数据表中是否存在错误、或者光耦合器输出是否确实应该进入 COM?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    图是正确的。

    这也可以避免反馈环路中的增益过大。 您跳过了芯片中的 EA 级。 将 FB 引脚接地会 禁用内部最小 COMP 钳位、这有助于调节。

    此致、

    Julian