This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:充电并使用8 18650节并联电池

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982125/bq25895-charging-and-using-8-18650-cell-in-parallel

器件型号:BQ25895

您好!

我们需要在其中一个项目中并联8个18650电池。 这8节电池将可更换、并将彼此并联、从而产生3.7V 20.8Ah 的电池容量。

以下是我对用例的询问:

1) 1)我们是否可以 对8节并联电池使用单节电池充电器 IC (例如 bq25895)?

2) 2)我们是否必须使用 BMS 作为并联电芯选项?

3) 3)我们的用例与移动电源类似。 但是、如果需要、用户可以选择更换电池。 您能告诉我们我们是否需要提供额外的保护吗?

4) 4)我们将为 OCD、OVP 和所有8节电池所需的其他保护设计客户 PCM 电路。 如果我们还需要添加任何其他内容、请告知我们。

此致、

梅乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅乌尔

    并联为8节电池充电需要多大的充电器电流?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们需要以最大2A/3A 的并联电流为电池充电。 所有8节电池均为2A /3A。

    此致、

    梅乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅乌尔

    8节电池的总充电电流仅高达3A? 您提到它的电池容量为20.8Ah。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    电池的总容量为20.8Ah,它将8节2600mAH 电池(8*2.6Ah=20.8Ah)组合在一起。  

    此致、

    梅乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅乌尔

    BQ25895是一款5A 单节电池充电器。 如果8节 电池并联、 单节电池充电器可能难以有效平衡每节电池。 如果 8节电池中的一节或多节 在充电过程中发生故障、会怎么样? 在这种情况下、不建议使用单节电池充电器。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    请告诉我是否应该使用多节电池充电器 IC? 如果是、请建议合适的器件型号和方法来连接多节 IC 以进行并行配置。

    此外、如果您可以为我们的用例建议设计或参考、也会对我们有所帮助。

    此致、

    梅乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅乌尔

    这是单节电池充电器支持。 请提交新主题以了解多节电池充电器建议。 合适的支持团队将为您提供进一步的帮助。

    非常感谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    根据以下 E2E 链接、即使我并联使用8节电池、它也会作为单节电池工作。

    e2e.ti.com/.../945156

    我们将使用具有内置 PCM 的电池、因此、如果电池发生故障、它会自行断开连接。  

    我认为我们不能对并联的电池使用多个电池配置。 请确认。

    此致、

    梅乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    根据以下 E2E 链接、即使我并联使用8节电池、它也会作为单节电池工作。

    e2e.ti.com/.../945156

    我们将使用具有内置 PCM 的电池、因此、如果电池发生故障、它会自行断开连接。  

    我认为我们不能对并联的电池使用多个电池配置。 请确认。

    此致、

    梅乌尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅乌尔

    只要电池具有内置保护功能并可能自动断开坏电池、BQ25895就可以并联为8节电池充电。  

    谢谢、

    宁。