您好!
我们需要在其中一个项目中并联8个18650电池。 这8节电池将可更换、并将彼此并联、从而产生3.7V 20.8Ah 的电池容量。
以下是我对用例的询问:
1) 1)我们是否可以 对8节并联电池使用单节电池充电器 IC (例如 bq25895)?
2) 2)我们是否必须使用 BMS 作为并联电芯选项?
3) 3)我们的用例与移动电源类似。 但是、如果需要、用户可以选择更换电池。 您能告诉我们我们是否需要提供额外的保护吗?
4) 4)我们将为 OCD、OVP 和所有8节电池所需的其他保护设计客户 PCM 电路。 如果我们还需要添加任何其他内容、请告知我们。
此致、
梅乌尔