尊敬的所有人
电流限制(低侧负极) 典型值= 4A
最小 MAX =???
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
电流限制(低侧负极) 典型值= 4A
最小 MAX =???
您好、Aaron、
抱歉、我直到现在才找到这些最小值和最大值。
您是说您的器件将在 FCCM 下工作、因此您想检查谷值电流是否会触发 NOC?
实际上、我们通常使用电感电流纹波(峰峰值) ILpp 来确定电感值。 我们建议将 ILpp 设置为0.3-0.5输出最大电流,ILpp=LIR*Iomax,LIR=0.3-0.5。 此外、电流纹波可以通过 ILpp=(Vin-Vout)* Vout/Vin/L/FSW 计算。 以便我们可以获得电感器值。
如果可以、您可以告诉我应用条件、我可以帮助检查电感值是否正常。
谢谢、
Lishuang
您好、Aaron、
已检查是否使用1uH 电感器也适用于您的应用、将不会触发 NOC。 最小电感器谷值电流仅高达-1.82A=-3.64/2A
| 电感(uH) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 频率(KHz) | IL-纹波(A) |
| 1 | 12. | 5. | 800 | 3.645833333 |
| 1.5 | 12. | 5. | 800 | 2.430555556 |
| 2.2. | 12. | 5. | 800 | 1.65719697年 |
谢谢、
Lishuang