This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:电流限制(低侧负极)

Guru**** 2532340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983533/tps56c215-current-limit-low-side-negative

器件型号:TPS56C215

尊敬的所有人

电流限制(低侧负极) 典型值= 4A

最小 MAX =???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我能不能知道为什么要获取此 NOC 最小值和最大值? 在您的哪一个应用程序上、可以触发 NOC?

    我将同时查找这些数据。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lishuang

    不同的电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    抱歉、我直到现在才找到这些最小值和最大值。

    您是说您的器件将在 FCCM 下工作、因此您想检查谷值电流是否会触发 NOC?

    实际上、我们通常使用电感电流纹波(峰峰值) ILpp 来确定电感值。 我们建议将 ILpp 设置为0.3-0.5输出最大电流,ILpp=LIR*Iomax,LIR=0.3-0.5。 此外、电流纹波可以通过 ILpp=(Vin-Vout)* Vout/Vin/L/FSW 计算。 以便我们可以获得电感器值。

    如果可以、您可以告诉我应用条件、我可以帮助检查电感值是否正常。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lishuang

    您是说您的器件将在 FCCM 下工作、因此您想检查谷值电流是否会触发 NOC?

    =>可以

    我知道 ILpp 等于0.3-0.5输出最大电流

    数据表 表表8-2. 建议的组件值

    假设 VOUT=5V 800kHz (FCCM) VIN=12V L=建议的2.2u、我可以降低 L (1U~1.5u)的风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    已检查是否使用1uH 电感器也适用于您的应用、将不会触发 NOC。 最小电感器谷值电流仅高达-1.82A=-3.64/2A

    电感(uH) 输入电压(V) 输出电压(V) 频率(KHz) IL-纹波(A)
    1 12. 5. 800 3.645833333
    1.5 12. 5. 800 2.430555556
    2.2. 12. 5. 800 1.65719697年

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lishuang

    我知道  最小电感器谷值电流仅高达-1.82A=-3.64/2A

    但我仍然不知道 NOC 的最小最大值...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    很抱歉、我检查了、但仍然无法获取 NOC 最小值和最大值。

    此外、NOC 最小值或最大值不会用于选通应用程序。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lishuang

    NOC max Min 为何不限制应用程序的使用。 NOC 是否限制了电感值? (FCCM)

    HS-FET 和 LS-FET 在 NOC 时如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

      NOC 将限制 FCCM 期间的最小电感值。  

    通常、当 NOC 被击中时、LS-FET 将关闭、电流将流经 HS 体二极管。 我将让 Lishuang 评论该器件的详细信息。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我的意思是、在您的应用条件下、不会触发 NOC。 我仍然无法获取 NOC 的最小值和最大值。

    在 FCCM 下、当触发 NOC 时、LS-FET 将关闭、然后在死区时间后、HSD 将打开。  

    谢谢、

    Lishuang