This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:使能阈值 VH

Guru**** 2439030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983899/tps62140-enable-threshold-vh

器件型号:TPS62140

您好!

根据下面的数据表、VH 最小值为0.9V。

如果我在 EN 引脚上施加高于0.9V 的电压、器件可保证导通、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的解释。 EN 引脚上的电压保证大于0.9V 将器件导通。

    谢谢、

    模块