This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:COMP1和 COMP2值

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983490/bq25731-comp1-and-comp2-values

器件型号:BQ25731

我们尝试使用数据表中的 COMP 值、但 BQ25731未加电(我们始终为20V VBUS 供电)、它在几毫秒内达到20V、然后关闭。  

我使用了以下比较器配置、它工作正常。  我担心的是、数据表对这些值非常明确。 是否可以更改这些值或考虑器件为什么在几毫秒后关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas、

    由于我们进行了密集验证测试、TI 推荐了补偿值、事实证明它们适用于目标应用。 可以更改这些值、但不建议更改。 如果充电器无法启动、它通常会指示故障情况、例如电池移除、系统短路等